This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC8V208:有关引脚端接的一些问题

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1607452/amc8v208-some-questions-about-pin-terminations

部件号: AMC8V208

您好:

我的客户对引脚端接有如下疑问。
问题 1:
当在没有外部 FET 的情况下使用 IDACP1 和 IDACP2 时、IDACP1_EXT、IDAC2_EXT 和 MUXOUT 引脚是否可以保持开路? 还是必须以某种方式终止它们? 请告诉我每个引脚的正确端接。

问题 2:
当 IDAC1 根本不需要灌入电流(仅拉电流)时、VEE 引脚可以连接到 GND?  

Q3
当根本不使用 GPIO0-2 时、它们是否可以保持断开状态?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    Q1:如果您在内部模式下使用 IDACP,您可以使 IDACPx_EXT 保持打开状态。 当 IDACP 引脚在内部模式下使用时、它们将在内部拉至 PVDDP1 和 PVDDP2。 如果不使用 MUXOUT 引脚、也可将其保持悬空。

    Q2:如果 IDAC1 不需要灌电流、则可以将 VEE 设置为 GND。

    Q3:如果您非常确信这些引脚不会意外配置为输入、则可以将其保持悬空。 我建议 在 GPIO0 上使用连接到 VIO 的上拉电阻器。  GPIO1 和 GPIO2 应直接连接到 VIO。

    谢谢、
    Erin