This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:ADC3660 和 ADC3643 是否具有引脚对引脚兼容性?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660, ADC3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1609502/adc3660-is-adc3660-and-adc3643-pin--to-pin-compatible

器件型号: ADC3660
主题中讨论的其他器件: ADC3643

尊敬的 TI 专家:

我的客户询问 ADC3660 和 ADC3643 是否引脚对引脚兼容。

我注意到两个器件共用同一个 EVM 用户指南、这可能是客户认为它们兼容的原因。

尽管两个元件使用同一个封装、但我发现它们的数字接口引脚定义不同。

因此、我怀疑它们并非真正的引脚对引脚兼容。

您能否确认我的评估是否正确?

 

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    这是正确的、您可以在同一封装尺寸上更换 ADC3660/3644/3643。

    ADC3660 的当前 EVM 设计涵盖了供客户评估的所有三种器件。

    此致、

    Rob