This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:捕获数据时出现 LabVIEW 错误

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1606670/adc12j4000evm-labview-error-when-capturing-data

器件型号: ADC12J4000EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADC12J4000

您好:

我正在将 ADC12J4000 EVM 与 TSW14J56EVM (修订版 B)配合使用、通过 USB、使用为 ADC 提供的 GUI 和为数据采集板提供的最新版本 HSDC Pro 进行配置。 我正在 Windows 7 上运行这些软件、以便与 GUI 兼容。

捕获数据时出现以下错误:

在 TSW1400.lvlib:14J56_config ADC.vi -> TSW1400.lvlib:Frame.vi 中的调用库函数节点出现错误 1097 可能的原因 LabView(十六进制 0x449)在调用库函数节点调用的外部代码内发生异常。 该异常可能已损坏 LabVIEW 存储器  

我确实尝试重新安装 LabVIEW、但仍然收到此错误。 您是否知道要检查什么或如何最好地进行?

非常感谢、

Thibault

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thibault:

    请发送您的测试设置的详细方框图、其中包含电流额定值、信号频率和振幅、以便我们能够为您提供更好的帮助。

    以下是一些需要尝试的快捷操作。  

    请勿通过集线器连接 USB 连接、将 USB 电缆直接连接到笔记本电脑或 PC。

    请确保电源的电流限制设置处于 4A 范围内、尤其是对于 TSWJ56EVM、为了在对 FPGA 进行编程时克服电流尖峰、这是必要的。

    请举报并告诉我。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、

    感谢您的回答。 我找不到原始电源。 我目前使用的电流限制为 4A。

    设置与此处的 ADC12J4000EVM 用户指南 (修订版 B)(P10) 完全相同。 这两块电路板 通过直接 USB 连接方式连接到运行 Windows 7 的 PC。 我有一个–10dBm 的输入信号和频率 500MHz 连接到 Vin SMA 输入、并使用内部时钟源。

    同时我注意到最新版本的 HSDC 专业版软件 (v5.31) 不支持 TSW14J56 板(列出了软件 TSW14J56rev D、但我有修订版 B)。 是否可以下载较旧版本的 HSDC? 我在网上找不到任何其他版本。  

    关于 GUI、我是否可以使用 ADC12J4000EVM 评估板| TI.com (SLAC652) 提供的 GUI?  

    如果这不是问题、我将尝试使用其他电源。

    此致、

    Thibault

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thibault:

    电源需要将电流限制设置为 4A、而不仅仅具有 4A 的电流能力。 请确保将限值设置为 4A。

    我认为您不需要 Windows 7 电脑。 我在大约 4 个月前就设置了这个 EVM、我是当前的窗口平台。

    我也不需要旧版本的 HSDCpro 即可设置并运行 EVM。

    可能是 RevB TSW Brd 问题、我需要在实验室中进行设置并进行检查。

    让我花几天时间回复、请确保电源限制设置为 4A。

    此致、

    Rob