This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC8V208:AMC8V208:有关输出合规电压的问题 2.

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC8V208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1608667/amc8v208-amc8v208-questions-about-output-compliance-voltage-2

部件号: AMC8V208

Erin、

感谢您对 E2E 主题“AMC8V208:有关输出合规电压的问题“的回复、 但让我再问几个问题。

我与最小输出顺从电压规格 (0.4V) 混淆、因为它通常仅针对最大值。

我的客户希望以 0 到 10mA 的速度驱动 50 Ω 的负载。 为了保持>0.4V 的 Vout、8mA 必须>= Iout。 因此、它们无法在 Iout = 0 至 8mA 范围时驱动负载? 他们是否必须增加一些负载才能驱动 Iout 0 至 10mA 范围内的 50 欧姆负载? 但是、添加一些负载可能会违反最大输出合规电压规格 PVDD–0.09[V]。 在 Iout 0 到 10mA 的整个范围内正确驱动 50 欧姆负载应该怎么做?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    在这种情况下、这是相对于接地的一般最小所需电压。 这在高电流模式 (PFE+) 中更是一个  问题、在此类模式下、高功率耗散会导致器件中的 200mA 出现问题。 对于最大 10mA、您可能会看到最大值约为 15mW(假设为 2V PVDD)、这应该与器件无关。 您的客户可以通过这种低电流应用继续前进。

    谢谢、
    Erin