This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953-Q1:模拟电源稳压器

Guru**** 2949450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1609470/ads7953-q1-analog-power-supply-regulator

器件型号: ADS7953-Q1
ADS7953 中讨论的其他器件

您好、
数据表‑VA 和 VBD 必须“得到良好调节“、但并不提供纹波或噪声的定量限制、因此很难为器件调整电源滤波的尺寸。

我还找到了应用报告 SLYT366A (www.ti.com/.../slyt366a)、其中显示一些高速‑Ω TI ADC 可以直接由开关稳压器供电、而不会降低性能、前提是使用适当的滤波和布局。

该‑报告是否也适用于 ADS7953‑Q1、或者该 SAR 器件是否需要不同的电源设计方法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    本应用报告在很大程度上也应适用于 ADS7953、用于为该器件的模拟和数字电源供电。 通常、ADC 的电源抑制效果不佳、因此建议尽量保持干净、并避免使用开关稳压器、因为开关频率可能出现在频谱上。 不过、如果此噪声在 ADC 之前显著衰减、则不应对性能产生如此大的影响。

    但是、使用电压基准引脚时、应更加小心、因为基准电压上的任何噪声都会直接影响增益误差。  VREF 噪声小于 1/4 LSB RMS 通常是可以接受的。

    此致、
    Joel