This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4142:频谱降解

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1607981/ads4142-spectral-degradation

部件号: ADS4142

您好:

在几天里、我们仅在冷启动期间观察到频谱降级、这种降级在上电后大约 1 秒实现“Reset"置“置位后消失。

复位是否影响内部时钟/时序校准或其他模拟状态?

谢谢你。

此致、

Jarda.

附注:请随时与我联系以了解更多详情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jarda:

    您是处于 ADC 的串行模式还是并行模式?

    请提供建议。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我们在串行模式下使用 ADC。

    此致、

    Jarda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jarda:

    那么您需要在启动时进行复位。 数据表中的几个地方都指明了这一点。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    复位似乎是有效的、但我最初关于 ADC 的问题是“复位是否影响内部时钟/时序校准或其他模拟状态?“ 尚未回答。

    如果您无法提供有关此问题的信息、则我认为此案例 已结束且未解决。 谢谢你。

    此致、

    Jarda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jarda:

    是的、复位器件将清除时序、通常会清除所有 SPI 寄存器设置。 这通常不会影响模拟侧、除非在器件本身的模拟部分有特定的寄存器来启用或禁用功能。

    它非常依赖于设备设计等

    此致、

    Rob