This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1000:电流消耗

Guru**** 2964270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1000, TPS7A53B, TPS7N49, TPS7A53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1608880/adc12d1000-current-consumption

器件型号: ADC12D1000
主题中讨论的其他器件: TPS7A53B、 TPS7N49、 TPS7A53

您好:

我对电流消耗有疑问。
根据数据表、ADC12D1000 的电源电流为 2.105A。
在这种情况下、我必须对电源使用多大的裕度?
我是否可以使用 2.105A 作为最大值?

我计划使用 TPS7A53B 来为该 ADC 供电。 但是、温度非常高、此外、我还想将电流保持为 3A Iout 最大值的 70%(本例中为 2.1AIN)。
image.png 

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    是、最大数值包括数据表中的裕度。 请根据您的要求设计并选择一款通常具有一定余量的 LDO。

    因此、TPS7A53B 应该是一个不错的选择。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob

    谢谢! 我将考虑使用该 LDO  TPS7A53B。
    我  也考虑使用 TPS7N49。 您认为这也像 TPS7A53B 一样好吗?
    TPS7N49 噪声和热阻看起来更差、但与 TPS7A53B 没有太远。
    你怎么看?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    我会看一下 TPS7A9601 (2A)、 TPS7A5301 (3) LDO 器件。

    这些是我们目前在所有 EVM 上使用的版本、用于实现出色/超低噪声性能。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    明白了!  可考虑使用  TPS7A53 系列。

    感谢您发送编修。