This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5311-Q1:DAC5311-Q1 的 ESD 类

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5311, DAC5311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1609468/dac5311-q1-esd-class-for-dac5311-q1

器件型号: DAC5311-Q1
主题中讨论的其他器件: DAC5311

您好:  

我之前查看了 DAC5311-Q1 的数据表来了解处理信息、并发现数据表中有一条注意事项、该注释指定 DAC5311 对 ESD 敏感、但未列出器件的 ESD 等级或电压电平。 DAC5311-Q1 的 ESD 测试是否有任何相关数据、如果没有、TI 团队是否有任何 ESD 分类建议来帮助器件处理 MIL-STD-1686C 人体放电模型? 我期待收到您的回复。 谢谢!  

路易·施里弗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Louis,

    我正在检查这个,当我有信息,我会回来给你。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Louis,

    DAC5311-Q1 的额定电压为 2kV HBM ESD。

    Joseph Wu