This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689W:ADS868xW 散热焊盘

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1609457/ads8689w-ads868xw-thermal-pad

器件型号: ADS8689W

ADS868xW 的散热焊盘是否在内部连接到任何其他引脚(例如 AGND 或 DGND)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    否、散热焊盘应连接到电路板接地  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Yolanda

    据我所知、之前的问题中已经对此进行了类似的回答。

    重点是该器件具有一个 AGND 和一个 DGND 引脚、我想知道散热焊盘与哪些引脚相关联。

    ‘re 说的是、这两个都不是这样、我可以选择 AGND 或 DGND 平面(如果我有分离平面布局)? 这是正确的吗?

    ‘s 如果它在内部连接到 DGND、而我将其从外部连接到 AGND、则这将是我的接地星点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank。  

    感谢 您对此进行解释。  

    尽管建议将模拟信号和数字信号保持分离、但我们仍然建议使用单个专用接地平面、并将其用于散热焊盘。

    即使使用分离平面配置、我们也建议在某个点连接模拟和数字接地、因为  AGND 和 DGND 未在内部连接。  使用散热焊盘作为接地星点在建议的选项范围内。 在某些分离平面的情况下、我通常建议使用消耗电流较高的电源(模拟)来利用焊盘的散热能力、但可能还需要考虑其他因素、具体取决于系统。

    请 参阅该【常见问题解答】高分辨率 ADC 的 PCB 布局指南和接地建议、它更详细地介绍了使用分离平面配置时的接地建议。

    根据这些建议、如果未使用数据表指定的统一接地平面、请根据您的判断找到适合您系统需求的理想配置。  

    此致、  

    Yolanda