This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:TX7316EVM–一个电路板未被 PC 检测到、另一个电路板在 2.2V 时消耗过多电流

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1606862/tx7316evm-tx7316evm-one-board-not-detected-by-pc-and-another-board-draws-excessive-current-at-2-2v

器件型号: TX7316EVM

我们从 Mouser 购买了两块 TX7316EVM 板(随附发票)。

将电路板连接到 PC 并根据用户指南操作时、只有一个电路板可以正常工作。 另一个电路板根本无法工作。

为了找出问题所在、我们在完全相同的条件和设置下对两块电路板进行了测试。

观察到的行为:
-仅连接 USB 电缆时、PC 能够正确识别一个 TX7316EVM 并正常运行。
-另一个 TX7316EVM 持续显示消息“接口未初始化“且 PC 无法识别。
-即使连接了外部电源、也会出现同样的情况。
-电源循环(关闭电源并多次打开)未解决问题。
- PC 根本无法检测到有问题的电路板。

使用的电源条件:
-电流限制设置为 100mA 的 5V 电源
-电流限值设置为 15mA 的高压电源

发现的其他问题:
在另一个 TX7316EVM 板上、施加 5V 电源时、电压通常会升高至大约 2.2V。 此时、电流突然跳至电流限制 (CC 模式下的 200mA)、电压不会进一步增加。 这会始终发生并阻止正常上电。

在相同的设置和条件下、一个电路板按照用户指南中所述运行良好、而另一个电路板要么无法初始化、要么显示异常的电流消耗行为。

根据这些结果、我们认为至少有一个电路板有缺陷。 我们恳请您为检查、更换或退还故障设备提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 菲尔德将跟进此事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已批准 EVM 更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我是否可以询问更换或进一步处理此问题的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TX7316_5F00_Measurement_5F00_Error-analysis.pdf

    您好:

    我进一步分析了这个问题、我相信可以使用随附的 PDF 进行解释。

    您能否查看 PDF 并告知问题所在?

    对于电源设置、我按如下方式连接了电源(也显示在 PDF 中):

    • J3:  ±5V(电流限制:200mA)

    • J2:  ±10V(电流限制:15mA)

    • J1:  ±5V(电流限制:15mA)

    不过、在实际测量中  J3 正极端子在 200mA 处进入 CC 模式、电压仅上升至约 2.3V 。
    我还将测量的节点电压和分析结果包含在 PDF 中。

    1. 如果您怀疑有任何特定组件需要更换、请告知我。 我可以尝试先仅更换这些组件。

    2. 如果您需要任何其他信息或测量、请告知我、我将尽力获取这些信息并通过电子邮件进行跟进。

    非常感谢您的支持。

    此致、
    噢、Yuwe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难判断哪种粪便受损。 您可以使用热像仪检查不同元件的温度。 无论哪个部件最热、都可能损坏部件。