This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:此部分中是否有任何非易失性存储器(或任何类似的 — ADS1248、ADS114S06 等)?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06, ADS1248, ADS1148, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1610465/ads1148-any-non-volatile-memory-in-this-part-or-any-similar---ads1248-ads114s06-etc

部件号: ADS1148
主题中讨论的其他器件: ADS114S06ADS1248ADS124S06

我正在处理的工程需要我们确定我们使用的任何部分中是否有非卷存储器 (NVM)。  有一次、我们选择了另一家公司的 ADC、尽管数据表中没有提及任何此类内容、但事实证明、它里面确实有某种 NVM。

因此、我正在对 TI 的该器件系列进行尽职调查:ADS1148 / ADS1248 和 ADS114S06 / ADS124S06。  这些数据表并未指明此类内容、但我们的经验表明、这并不一定意味着其中没有任何内容。  例如、我可以想象 NVM 用于内部(用户不可访问)工厂校准值、甚至默认寄存器设置。  您能否请与设计人员核实、验证这些器件中是否有任何无文档记载的 NVM?

谢谢!
- Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Argabright:

    基本上、我们所有器件都具有用于内部进程的 OTP 存储器。 这是您的意思、还是您指的是某种形式的可重复编程非易失性存储器(例如闪存,EEPROM)?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTP =一次性可编程、对吧?

    这些器件中是否有使用 OTP 存储器的寿命数据?

    说到“我们的所有器件“、您指的是所有 ADC 还是所有 IC?

    - Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Argabright:

    我们将离线解决此问题

    -布莱恩