This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:使用 REF2033 电压基准为 ADS131E08 供电

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1610470/ads131e08-powering-ads131e08-with-ref2033-voltage-reference

器件型号: ADS131E08
主题中讨论的其他器件: REF2033、

您好:

是否可以使用 REF2033 电压基准同时为 ADS131E08 的模拟电源轨 (AVDD/AVSS) 和基准电压 (VREFP/VREFN) 供电?

我的目标是使电压输入范围为 3.3V、VREF 为 3.3V、以便更大限度地提高 SNR。

REF2033 可提供高达 20mA 的电压、而 ADS131E08 在 3V 时通常会消耗约 5mA

我认为、这里的关键考虑因素是在调制器频率下保持低阻抗。 对于 ADS131E08、该频率约为 1MHz、但 REF2033 的阻抗曲线仅扩展到 100kHz。

您是否认为 REF2033 具有足够的驱动强度来为 ADS131E08 的模拟电源轨供电?

在 ADS131E08 的模拟电源引脚和 REF2033 之间、我们的陶瓷电容器大约有 5 µF。

注意:我们不使用 ADS131E08 的内部 OPA。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Briqual Florian、

    是的、您可以使用电压基准来为 ADS131E08 供电、但请注意、5.1mA 的典型电流为 3V;ADS131E08 的最大电流规格为 AVDD。    应考虑温度、负载变化和瞬变下的负载和稳定性、但我们没有通过 REF2033 为 ADS131E08 供电的测试数据。

    BR、

    Dale