This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE1594:AFE1594:ECG 通道数据定期交换

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE1594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1609124/afe1594-afe1594-ecg-channels-data-periodically-swapping

部件号: AFE1594

您好、  

我们正在评估用于 ECG 产品的 AFE1594、因此无法了解输出数据。  

我们已将芯片配置为使用两个直流 ECG 通道 (ECG1:E1 + E2;ECG3:E5 + E6)、采样速率为 1ksps。

ADC 正在流式传输数据、每个通道上的数据看起来符合预期、但会定期(秒级到几十秒)两个通道上的数据在周期 10-500ms 内交换 — 请参阅屏幕截图。  

您能提出后续调试步骤或配置建议吗? 如果需要、我可以发送更详细的寄存器配置。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在更多调试后对此进行了更新:  

    - ADC 配置为 1ksps 采样率
    -我们的评估固件目前正在轮询 MAIN_FIFO(而不是基于中断)
    -轮询频率为 1kHz

    将轮询速率调整为比采样速率略慢的值会使此“交换“问题消失。

    您能对此提供任何见解吗? 当我们转向基于中断的架构时、是否需要考虑任何注意事项?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您发送编修。

    问题可能是什么、目前还不清楚。  我将离线发送一封电子邮件给您、以了解有关 AFE 配置的更多信息。

    此致、

    Ryan