This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122S14:启动时的输入阻抗

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122S14, ADS112S14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1608927/ads122s14-input-impedance-at-startup

器件型号: ADS122S14
主题: ADS112S14 中讨论的其他器件

尊敬的论坛成员。

请对以下内容发表评论。

1) 我们计划在模拟输入模式下对某些 引脚和其他一些输入引脚上的 GPIO 使用 ADS122S14。 在启动和器件配置期间、用于 GPIO 的引脚如何做出反应、这与高阻态逻辑输入类似?
从数据表中可以看出、所有输入引脚都配置为模拟输入引脚、输入阻抗是否可适用于高阻态逻辑输入?

2) 是否有关于 ADS112S14 可用性的任何更新?

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢您对我们新的 ADS112S14/ADS122S14 的关注。

    您是正确的、所有引脚都默认配置为模拟输入(上电或复位后)。 这意味着可配置为 GPIO 的引脚默认为高阻态。

    我们计划在 2026 年 2 月底之前将 ADS112S14 推向市场。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joachim、

    非常感谢您的回答。

    请对以下内容发表评论。

    1) 您是否有 xxOhm //与 xxpF 模拟输入的有效输入阻抗值?  

    2) 您是否有关于 GPIO 输出级驱动强度的任何其他数据、数据表仅提到 100uA 时的 VOH 和 VOL 电平(可能是 1mA 和 5mA?)。

    谢谢你
    此致

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    不用客气。

    模拟输入的输入阻抗超过 100MOhm。 遗憾的是、实际上没有电容值。

    我在数据表中放置了图 5-5 和 5-6 以显示 GPIO 驱动强度。 希望这有所帮助。 不过、这些 GPIO 没有太大的驱动强度。

    仅供参考、在收集器件的长期漂移数据后、我将在数据表中添加更多典型特性图。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joachim、
    非常感谢您提供的更多信息。