This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102EVM:连续导出

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1604269/adc128s102evm-continuous-export

部件号: ADC128S102EVM
主题: ADC128S102 中讨论的其他器件

大家好、E2E 专家:

关于 ADC128S102 EVM、我需要运行 GUI 并一次记录~2 分钟的测量值。 我知道我可以通过 GUI 使用连续采集、但它只是循环使用之前的数据、并每隔几秒使用新数据覆盖它。  

是否有任何其他方法来测量输出、或以其他方式导出捕获的所有数据而不是最近的周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对迟来的答复表示歉意。 遗憾的是、这些 ADC GUI 不支持所述的扩展采集功能。 这限制了我们通过 USB 传输数据的速度以及 PHI 控制器上的可用存储器。 然后、一次限制在大约 200 万个点。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、感谢您的答复。  我知道这是硬件的限制、但我是否有机会获得 GUI 的源代码、以便对其进行修改以尝试测量所需的内容?  
    -克莱顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clayton、

    从控制器硬件到 GUI 的完整堆栈密切相关。 GUI 内置在 LabView 中、据我所知、依赖于各种专有 DLL、这些 DLL 也很难修改或重新配置。

    GUI 本身是在一段时间前与一家承包商一起开发的。 我们曾在某些情况下希望对其进行修改、但确定目前的执行过于不透明、无法作出任何重大更改。 较新的 GUI 现在使用较新的框架、但不反向兼容。

    简而言之、我们不能提供 LabView 源代码、但即使可以、我也不相信它会太有用。 请告诉我是否可以通过其他方式提供支持、但 对控制器或 GUI 的任何重新配置都很难支持、因为它不一定是可移植的。 即使在内部我们也有困难。

    此致、
    Joel