This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:超范围设置

Guru**** 2902750 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1608519/adc32rf55-overrange-settings

器件型号: ADC32RF55

您好团队:

我对 ADC32RF55 的超范围 (OVR) 设置感到困惑。
我想确认如何设置 GPIO 上的 OVR 并将其清除。

我在数据表寄存器映射中找不到寄存器地址 0x383、0x74。
另外、0x84 是用于 JESD PLL 设置的寄存器。

是否可以检查用于设置 GPIO 上的 OVR 的正确寄存器设置并将其清除?

image.png

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    有人能回答我的问题吗?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei-San:

    许多没有针对该器件记录的寄存器、例如整个校准序列。 为客户提供有关如何配置 OVR 的直接寄存器示例更为简单、如上表所示。

    上述序列非常清楚、可以将通道 A OVR 设置为 GPIO1、将通道 B OVR 设置为 GPIO2。

    要清除 OVR、您必须位于模拟页面上、并执行寄存器写入 0x74 和 0x84、如图所示。 将位 2 从高电平设置为低电平的操作用于清除 OVR 标志。

    如果客户希望标志不粘滞、并显示 OVR 条件的实时性、则应执行最后 2 次寄存器写入、从而将 OVR 转换为实时条件、使其可由 FPGA 进行监控并执行一些前端增益调整。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase-San:

    谢谢、理解!

    此致、
    Kee Kuhara.