This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:在较低输入信号频率下的 ENOB

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1611092/ads54j40-enob-at-lower-input-signal-frequency

部件号: ADS54J40

尊敬的支持部门

   根据 ads54j40 数据表 P12、 当 fin = 10MHz 时、ENOB 为 11.3。  这是否意味着如果输入频率 10MHz、分辨率是 14 位??

谢谢你。

Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:  

    分辨率始终为 14 位、所有 ADC 都具有一定量的热噪声、这会降低数据表中所述的 ADC 理想分辨率。

    如果您需要 14 位 ENOB 性能、我们需要查看另一个 ADC。

    请告诉我们。

    THX、

    Rob