This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353-Q1:VOL 不匹配

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8353-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1610684/ads8353-q1-vol-mismatch

器件型号: ADS8353-Q1

您好的团队、

如果我使用的是 ADS8353-Q1 的 VDD = 5.0V、则 ADS8353-Q1 的 VOL 为 0.2 * VDD = 1.0V  

而 MCU VIL = 0.8V。  

我是否需要电平转换器来与该器件通信?

 

如果 VDD = 3.3V、则需要电平转换器、因为 MCU 为 5V I/O 器件。  

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    我建议对信号进行调节以确保 MCU 正确读取数字信号。  

    此致、  

    Yolanda