This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:ADC3683 单端输入配置?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1611966/adc3683-adc3683-single-ended-input-configuration

器件型号: ADC3683

尊敬的团队:  

 

我正在 为单端输入应用投资 ADC3683、并查找以下信息:

  • 是否有可以通过单端输入信号(而不是差分对)驱动 ADC 的配置? 例如、AINM 是否可以连接到 VCM、而 AINP 是以 VCM 为中心的信号?
  • 如果可以采用单端配置、对 SNR 的影响是什么? 与传统的差分信号输入相比、我会受到多大的 dB 影响?

 

此致、

Filipe Rubinstein

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    是的、您可以驱动 ADC3683 SE、并将 AINM 输入连接到 VCM、并将 0.1uF 电容器接地。

    通过驱动输入 SE、您将松散一半的信号摆幅、即 SNR - 6dB。

    此致、

    Rob