This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:RLD LoFF 检测

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298, AFE1594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1611085/ads1298r-rld-loff-detection

器件型号: ADS1298R
Thread 中讨论的其他器件: ADS1298、AFE1598 AFE1594

您好:

我正在使用 ADS1298R 开发 ECG 测量和捕获器件、因此我们想使用 LoFF 功能来检测导联/电极是否与患者断开连接。 我们使用一个 7 导联装置、其中 3 对用于测量 ECG、一根导联连接到 RLD 以抑制共模噪声。 目前我在通道 2-4 上有 LoFF 检测功能、但无法让它用于 RLD 导联。 如数据表第 9.3.1.7.5 节所述、我将为 RLD 放大器断电并启用 RLD_LOFF_SENS。 我正在使用上拉或下拉电阻模式、但无论是否连接、RLD_STAT 位读数均为 1。

我还尝试将通道 8 的 RLD_MEAS 和多路复用器设置为 010、然后对这个原本未使用的通道使用 LoFF 检测。 然而,这不起作用(我认为它不是打算以这种方式工作)。

下面是我使用的寄存器值表。

寄存器

数据值

配置 3.

0xCA

LOFF

0xF3

LOFF_SENSP

0x0E

LOFF_SENSN

0x0E

LOFF_FLIP

0x0E

CONFIG1

0x82

CONFIG4.

0x02

CH[2-7]设置

0x60

CH[1、8]设置

0x81

RLD_SENSP

0x0E

RLD_SENSN

0x0E

非常感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您发送编修。

    诚然、在 ADS1298 中实现 RLD 导联脱落检测不能满足客户的需求。 即使放大器断电且电极已连接、电流源也会始终将放大器输出端的电压拉至 AVSS 并触发导联脱落比较器。  

    一种更可靠的方法是沿同一方向拉出所有电极上的导联脱落电流、仅由流经 RLD 放大器的电流进行均衡。 如果 RLD 电极脱落、所有输入电极都会同时触发导联脱落。 在 ADS1298 中、仍然可以通过仅启用 LOFFnP 位或在所有输入上添加连接至 AVDD 的外部上拉电阻器来实现这一点。

    除了许多其他性能和功能改进外、我们的下一代生物电势 AFE 系列 (AFE1594 和 AFE1598) 中还修正了这种方法。 这两个器件均 已完全发布。 如需更多信息、请使用以下链接:

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE159RP4-DESIGN

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE159RP8-DESIGN

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    了解这一点很有用。 感谢您的帮助和快速响应。

    此致、

    Alex。