This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:关于将 ADC 与 AMC3330 输出一起使用

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, AMC3330, TIDA-010232, ADS1119, ADS112C04, ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1611353/ads8363-regarding-the-adc-to-be-used-with-the-amc3330-output

器件型号: ADS8363
主题中讨论的其他器件: AMC3330、 ADS1119、ADS1120、 ADS112C04

您好的团队、

我的‑正在根据 TIDA-010232 参考设计来设计绝缘电阻测量电路。 他们希望通过 16‑位 ADC 将 AMC3330 输出路由到 CPU。

目前的要求如下:

  • 所需信道数:4.

  • 采样率:不高;大约每 30 秒更新一次就足够了

  • 采样方法:在设计简易性、成本和性能之间达到最佳平衡的方法

  • 接口:无特定要求

考虑到成本因素、我还提出了 ADS1119、ADS1120 和 ADS112C04 等器件。

‑AMC3330 数据表将 ADS8363 列为参考 ADC、但我的理解是、在此既不需要高‑速度响应也不需要同步采样的应用中、也应该可以接受 Δ — Σ ADC 而不是 SAR ADC。 如果有任何其他推荐的 ADC、敬请提供建议。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    鉴于上述要求、ADS1119 是一个不错的选择。 ADS1120 和 ADS112C04 也是不错的选择、但我们发现这些器件对通过 RTD 和热电偶测量温度非常感兴趣。 我们还有 ADS1118 、与 ADS1119 类似、但它是 SPI 接口而不是 I2C。

    此致、

    Josh