This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:RFADC 建议

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1611736/adc12dj5200rf-rfadc-recommendation

器件型号: ADC12DJ5200RF
主题: AFE7906 中讨论的其他器件

您好:

我的客户正在寻找一个可以直接支持 8-12GHz 射频频段的射频 ADC。

请在 TI RFADC 产品中推荐合适的产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、  

    您能否分享有关要求的更多详情? 终端客户是谁?

    谢谢您、  

    香农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shannon、

    我的客户 正在寻找可用于雷达应用的射频 ADC。  它们处于零件调查阶段 、因此没有详细信息。

    您能否推荐一款可以直接接收 8-12GHz 射频频率的射频 ADC 产品?

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、我首先推荐 AFE7906。  请直接向我发送电子邮件、以便我们进一步讨论。