This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:ADS7952 REFP 和模拟输入上升时间序列

Guru**** 2977530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1610884/ads7952-ads7952-refp-and-analog-input-rise-time-sequence

器件型号: ADS7952

请允许我确认 ADS7952 的启动序列。
我们提供 5V 至+VA 和 3.3V 至+VBD。 REFP 供电为 2.5V。
我们已在 E2E 论坛上确认、+VA 和+VBD 没有序列。

我们需要确认的是施加到 REFP 电压和模拟输入电压的上升序列。
REFP 的电压上升顺序和模拟输入电压是否有任何限制?

我们使用的器件的器件型号为 ADS7952 B TI 01K CXZP。

当然、当 XCS 从 H 转换为 L 并将配置信息从 SDI 输入 ADS7952 时、REFP 肯定上升到 2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、您是正确的、因为可以单独提供+VA 和+VBD。  

    在模拟输入和基准时序控制这一主题上、在 REFP 和模拟输入引脚上出现电压之前、应先施加+VA 电源。 如果模拟输入或基准引脚上的电压超过+VA、ESD 二极管有可能会损坏。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您发送编修。 我们遵守您提供的信息。
    我们想要确认 REFP 和模拟输入引脚之间的关系、但我们稍后将提供启动波形。 很抱歉、这需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    没问题。 请在数据可用时更新线程。

    此致、
    Joel