This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000:有关如何考虑模拟输入电路的问题

Guru**** 2958800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1611742/adc12j4000-question-about-how-to-consider-analog-input-circuit

器件型号: ADC12J4000

尊敬的技术支持团队:

我对模拟输入电路的注意事项有一些疑问。

这些内容与后续 E2E 帖子上随附的 Excel 相关。

ADC12J4000EVM:电路技术支持 — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛 

Q1 要在考虑时检查的输入规格

    它具有全差分输入、内部 100Ω 差分端接和内部生成的 VCM 是否正确? 我相信直流偏置由 ADC 在内部处理。

Q2 如何选择 Balan

   我是否应该使用 ADT1-1WT 或 TC1-1-13M+进行 SE→DIFF 转换?  

Q3 如何找到恒定数量的交流耦合电容器

    2π= 1/(2 π x Rdiff×C  正确?

Q4 采用 100Ω 差分阻抗时、接线是否正确?

Q5 在评估板的输入配置不平衡和输入平衡的情况下、应该怎么做?

   我们应该省略这种平衡还是直接连接到 FDA?

此致、

TTD