This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:我有一个后续问题。

Guru**** 2956780 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1611664/txs0108e-q1-i-have-a-follow-up-question

器件型号: TXS0108E-Q1

“将单向应用(如 UART 或 GPIO)应用于双向电平转换器是否会出现任何问题? 具体而言、请确认是否对导通 FET 或一次性加速器架构存在任何问题。

此外、虽然据说由于内部上拉电阻器而不需要外部上拉电阻器、但我有一个问题:如果相对侧的 GPIO 在上电期间具有低值下拉电阻器、并且需要添加一个小值外部电阻器来增加驱动强度、只要实际实现满足 VIL(输入低电压)要求、是否可以接受?  
或者我还应该验证其他因素、例如上升时间吗?“   

请检查。  

谢谢你。