This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248EVM-PDK:ADS1248EVM-PDK 连接失败

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248EVM-PDK, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1611617/ads1248evm-pdk-ads1248evm-pdk-connection-failed

器件型号: ADS1248EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADS1248

我正在评估 ADS1248 芯片、但在使用 ADS1248EVM-PDK 评估套件时无法连接到 TI 云 GUI、并显示错误消息“No EVM detected“。 下面是 PC 硬件信息和来自 TI 云 GUI 的显示信息。 请帮助检查是否有任何问题。 谢谢!

  1. 安装驱动程序如下:
  2. 通过 USB 将 ADS1248EVM-PDK 评估板连接到计算机后、评估板状态为:
  3. 与 PC 设备相关的信息如下:
  4. Firefox 浏览器扩展已安装。
  5. 运行“ADS1x48EVM GUI“后的状态。
  6. 在 Option >> Serial Port >> Reconnect USB cable >> Serial Port Configuration 中、信息如下:
  7. 确认“确定“后、将出现以下提示:
  8. 关闭窗口后、器件连接状态会更新为“Hardware Connection Successful“、但此时相关的硬件信息不正确、如下所示:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianzhou Li:

    我已向您发送了一个朋友请求、以便我们可以私下发送消息。 您能否接受、以便我可以帮助您解决此问题?

    -布莱恩