This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL1500:亚奈奎斯特采样

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1611169/adc12dl1500-sub-nyquist-sampling

器件型号: ADC12DL1500

您好、

我们正在研究一个使用直接采样亚奈奎斯特接收器的项目。

对于使用固定 2.5 GSPS ADC 采样覆盖 0.4-6GHz 的次奈奎斯特接收器、请参考以下几点:

1、区域映射问题: 0.4-6 GHz 在 2.5 GSPS 时跨越区域 1→5。 如何使用亚奈奎斯特采样在多个奈奎斯特区域上处理 FPGA 处理中的多区域混叠?

2.区域重叠分辨率:多个输入频率(例如: 1.0 GHz 区域 1 与 4.0 GHz 区域 4)都混叠到相同的 1.0 GHz 基带。 您能建议一些数字消歧技术吗?

3.射频预滤波:ADC 之前需要什么滤波器带宽/滚降才能在保持 1GHz IBW 的同时最大限度地减少相邻区域的泄漏?

4、 数字处理:对于同时到达 ADC 的混合区域信号, FPGA 应如何优先处理/分段混叠频谱?

5.杂散管理:信号以 2.5GSPS 输入共存时,预期互调? 减少模拟域与数字域?

6.时间戳处理:当来自不同区域的信号到达具有不同别名延迟时,如何保持计时精度?

7、实用方法:宽带 (0.4-6 GHz) 接收器是否有一种使用单个 2.5 GSPS ADC 的行业标准方法 — 区域折叠验收或预选过滤?

8.参考设计:是否有任何显示超过 6GHz 采样和多区域数字重建的 TI 应用手册?

此确切场景需要实用的数据处理策略。

谢谢、
Kiranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiranjit:

    联系当地的 TI FAE 代表可能会更好。

    如果您不知道这是谁、请向我提供您的国家和地区以及此申请的机会大小、以便我可以向您介绍合适的人员、以便为您提供帮助和一些本地指导。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、  

    请告诉我们印度的 FAE、它目前处于研发阶段。

    此致、

    Kiranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我即将关闭这篇帖子、会有当地的人与您联系。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    这是 2 天,但我没有听说过 FAE。

    您能否就此跟进?

    谢谢您、

    Kiranjit