This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9324:关于 8 通道模式下 ADS9324 数据输出的 CS 和 CLK 引脚用途的说明

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9324, ADS9324EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1608955/ads9324-clarification-on-cs-and-clk-pins-usage-for-ads9324-data-output-in-8-lane-mode

部件号: ADS9324

我正在为数据采集应用在 8 通道(并行)输出模式下使用 ADS9324 SAR ADC。

从 ADS9324 数据表中、读取时序图显示了 ADC 数据读取操作期间存在 CS 和 SCLK 信号。 但是、器件中也使用 SPI 进行寄存器配置。

在 8 通道并行输出模式下、CS 和 CLK 引脚是需要作为物理控制信号来启用和按时钟输出 ADC 转换数据、还是仅当器件在串行 (SPI) 模式下运行时才相关?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meera:

    当我们通过电子邮件讨论此主题时、我正在关闭此主题。 谢谢!

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    您 还能在这里分享答案吗?

    我尝试将 STM32H7 OSPI 与 ADS9324EVM 连接。

    ADC 转换数据能否在 CS 接地的情况下在时钟沿输出?

    或者、我是否可以将 CS 保持在低电平以进行多次转换并且仅根据初始 DRDY 正边沿在时钟沿输出数据?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    感谢您的问题。 请问您希望在哪种类型的应用程序/项目中使用 ADS9324?

    要回答原始 POST、8 通道模式下需要是 CS 和 SCLK。 请参阅以下数据表中的时序图:

    要回答您的问题:

    • 您不能使 CS 接地、因为 ADC 正在等待 CS 下降沿启动数据输出的 MSB。
    • 对于每个数据样本、CS 需要转换为低电平、然后转换为高电平。 它无法保持低电平、因为在输出所有数据位后、您只会看到 0 个数据、除非 CS 变为高电平、然后再次变为低电平以启动下一个样本的输出。

    您的 MCU 应该能够使用内部 SPI 功能将 CS 切换为高电平和低电平。 最佳做法是在不从 ADC 读取时将 CS 保持为高电平、因为这允许您对其他器件使用相同的 SPI 接口。

    此致、

    Samiha