This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3224:ADC3224:ADC 输入连接到 VCM 时 30 位噪声。

Guru**** 2810505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1612607/adc3224-adc3224-30bit-noise-when-adc-input-connect-to-vcm

部件号: ADC3224

尊敬的 TI 团队:

我们使用 ADC3224 芯片制造了 20 块 ADC 板。 其中、当 ADC 输入电压为零时、十个电路板在 FPGA 数据输出上表现出大约 30 位的噪声波动(连接到 VCM 至。 0.1uF)。 在尝试不同的寄存器配置后、我们发现禁用斩波器可以消除噪声。 但是、FPGA 数据侧会出现直流值漂移。

我们已执行以下调试操作:
a.使用外部电源为 ADC 芯片供电—无改进。
b.已验证时钟和复位信号是否符合数据表规格。
C.在电源引脚上添加了 0.1 µF 和 0.01 µF 电容器 — 无改进。
d.审查了制造工艺并确认回流焊条件正确。

E.测试模式,我们尝试了所有的测试模式,发现最后一个( 8 点正弦波)有奇怪的症状。 FPGA 端收到收缩正弦波 (4095->3436)。

其他 10 个全功能电路板上不会出现这些问题。 因此、我们请求援助。 我们的下一个计划是交换芯片、以进一步确认问题是否与 IC 本身有关。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley:

    如果这种情况仅在已组装的电路板的一部分发生、则是的、下一步是将 IC 交换到满足您要求的已知“良好“电路板上。

    请在完成此操作后更新我们。

    我现在将关闭帖子、如果仍有问题、您可以重新打开。

    此致、

    Rob