This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE882H1:我们是否可以仅使用 UART 配置 AFE882H1 芯片。

Guru**** 2943750 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE882H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613314/afe882h1-can-we-configure-afe882h1-chip-with-uart-only

器件型号: AFE882H1

您好、

我们是否可以仅使用 UART 配置 AFE882H1 芯片。

我们不必使用 SPI。  

建议仅使用 UART 模式?

这是否有一些限制?

此致、

Anurag

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我要参考应用手册。 Slaeh8.

    它有少量更新。 请参阅。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、


    如果没有可用的 SPI、可以使用 UART 中断模式 (UBM) 来配置器件。 在此模式下、您使用 UART 通道以 9600 波特传输来配置器件。 写入寄存器的方式与写入 SPI 的方式相同。 在 UBM 中、您只需使用 9600 波特 UART 并且所有 HART 传输都是通过写入和读取 FIFO 寄存器来完成的。 1200 波特 UART 根本不使用。

    在数据表中、第 6.5.4.1 节从第 64 页开始介绍 UBM。

    此外、感谢您对 SLAAEH8 中的表更新进行评论。


    Joseph