This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:在何处下载 TSW14J58EVM 的固件和 ini 文件、以支持 ADS42JB69EVM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, ADS42JB69EVM, TSW14J58EVM, ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1612082/tsw14j58evm-where-to-download-the-firmware-and-ini-file-for-tsw14j58evm-to-support-ads42jb69evm

器件型号: TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件: ADS42JB69EVMADS42JB69、TSW14J50EVM

尊敬的团队:

我尝试使用 TSW14J58EVM 运行 ADS42JB69EVM。 但在 HSDC V5.31 中找不到 ADS42JB69EVM ini 和相应的固件。 我能知道从哪里可以获取这些文件吗? 非常感谢。  

此致、

Tony Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    ADS42JB69 和 TSW14J58 不兼容、也没有用于采集此 EVM 上数据的 FW。

    请使用 TSW1400EVM 来采集此 ADC 的数据。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    非常感谢。  我能否了解在哪里可以找到有关哪款数据采集板与哪款 ADC EVM 兼容的信息? 因为我还需要在不久的将来评估其他 ADC。 非常感谢。

    此致、

    Zhou Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、 TSW1400EVM 已停产。 还有其他建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    您是否有当地的 TI FAE 联系人?

    他们应该有一个你可以借的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我在新加坡。 我不知道当地 FAE 的联系方式。 如果您能将我与当地的 FAE 联系起来、将会非常有帮助。 我的电子邮件:lin.zhou@kla.com

    此外、 TSW14J50EVM 怎么样?  TSW14J50EVM 是否支持  ADS42JB69EVM? 我看到 TSW14J50EVM 仍在市场上发售。 非常感谢。  

    此致、

    Zhou Lin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    我会有人与你联系。

    TSW14J50 无法正常工作、也不受 HSC 产品的主动支持。

    同时、如果有任何我们可以在实验室工作台上使用 ADS42JB69 直接获取的数据、敬请告知。

    我很乐意为您在考虑特定应用程序的情况下生成数据。

    此致、

    Rob