This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC12DL3200EVM:适用于 DAC12DL3200EVM 的直流耦合修改

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC12DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613307/dac12dl3200evm-dc-coupling-modification-for-dac12dl3200evm

器件型号: DAC12DL3200EVM

您好:

我们计划使用 DAC12DL3200EVM 来生成恒定命令、因此需要直流耦合。 我们在 TI 论坛 (https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1137361/dac12dl3200evm-dc-coupling) 上发现了相关讨论、但原始海报并没有后续跟进。

您能否确认该主题中建议的修改是否适用于我们的用例且安全? 我们根据帖子中提供的说明附上了粗略的原理图供您参考。

我们感谢您的专业知识、并期待您的反馈。

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、R8 和 R311 仍在该方案中、但会移除或替换为电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    但是、对于直流耦合、这应该可以正常工作、输出应连接到 1.8V 而不是 2.55V。

    此致、

    Rob