This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001B:余量规格

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1612669/dac11001b-headroom-spec

器件型号: DAC11001B

您好团队:

我与 DAC11001B 的余量规格感到困惑。

在数据表中、余量/下余量规格为 5V。
但是、如果我们将 Vcc 和 VREF 设置为低于、那么我们将只能获得 3V 的前余量。

V_REFPF 至 V_REFNF:30V
VCC-VSS:36V

数据表上有任何拼写错误吗?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科威特圣


    这不是数据表中的拼写错误、余量/下余量限制为 5V(正电源电压或负电源电压)。 数据表中作为电气特性表脚注的一部分提到了这一点、其中显示了 0-5V、0-10V、±5V 和±10V 的 VREFPF/VREFNF 对。 此处未列出±15V 工作电压。

    我还注意到关于此主题的 E2E 文章、询问了大约±18V 电源和±15V 输出摆幅。 响应是在该配置时、由于余量和下余量要求、未指定设备性能。 对于该运行级别、该器件可以在±5V 满量程输出摆幅下运行、但您可以使用外部运算放大器来使用 3 倍增益。 下面是指向 e2e 帖子的链接:

     https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099542/dac11001b-complimentary-voltage-supplies-for-dac11001b 


    Joseph Wu