This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:关于 PDN-FAST 上电时间

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1612124/afe5832lp-regarding-the-pdn_fast-power-up-time

器件型号: AFE5832LP

在 AFE5832LP 数据表中、提供了以下说明:  
1、当 PDN-FAST =高电平时、器件处于部分断电时间且持续时间小于 500us 时、部分断电、上电时间为 8us(典型值)。
2.当 PDN-GBL =高电平时完成断电、上电时间为 4ms(典型值)。

我想知道当 500us <部分断电时间< 1ms 时、 上电时间是多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、AFE 部分断电后在 500us 至 1ms 之间的上电时间约为 20us。