This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2510:有关 AMC1303M2510 ΔΣ 电流传感器数据采集行为的技术查询

Guru**** 2946990 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1303M2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613510/amc1303m2510-technical-inquiry-regarding-data-acquisition-behavior-of-amc1303m2510-current-sensor

器件型号: AMC1303M2510

我对 ΔΣ μ A 电流传感器 AMC1303M2510 的数据采集操作有疑问。

目前、正在以下条件下使用 AMC1303 采集数据:

  • 数据锁存:下降沿
  • 抽取率:64
  • 数字滤波器:SINC3

但是,在上述情况下,我们无法正确获取数据。

根据数据表、CLKOUT 和 DOUT 的时序相对于上升沿进行指定。 在下降沿锁存数据是否会导致该配置中出现任何问题?

此外、如果有任何其他可能的因素可被视为导致此问题的原因、我们将感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、调制器的一个常见问题是信号完整性较差。 当 PCB 布局不正确或端接丢失时、时钟和数据信号可能会损坏(上升沿,下降沿,过冲,下冲,相移上的干扰)。

    为了进一步帮助您、请分享以下信息:

    -电路图

    -切断 PCB 布局

    -如何实现 Sinc3 滤波器(FPGA、MCU?)

    -描述数字数据的外观

    -进入 Sinc3 滤波器点的 CLK 和 DOUT 信号的示波器图(MCU、FPGA 引脚)。(理想情况下具有有源探头)。

    上升/下降沿采样与 sinc3 滤波器无关。 位流不是数字协议。 重要的是不要违反时序。 默认情况下、我们的 C2000 微控制器会在上升沿扫描 DOUT 信号。 AMC1303 的保持时间为 7ns。 这意味着在上升沿之后、在 DOUT 发生任何变化之前仍至少有 7ns 的时间。  同时、更改 DOUT 所需的时间不到 15ns。 通常、在上升/下降沿、您可以提前或稍后读取一个时钟。 这不会改变滤波器输出。

    当数字逻辑在数据发生变化时对数据进行采样时、问题就会开始。 因此、使用高速、高带宽示波器进行测量非常重要。

    此致、Jiri