This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:CDCM7005 SPI 软件下载和时钟缓冲器 CDCM7005 的替代 IC 选择。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM, CDCM7005, TICSPRO-SW, LMK04821, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1602406/afe5809-cdcm7005-spi-software-download-and-alternative-ic-selection-for-clock-buffer-cdcm7005

器件型号: AFE5809
主题中讨论的其他器件:CDCM7005TICSPRO-SWLMK04821、LMK04826

您好!

我目前正在使用 AFE5809 IC 设计接收器卡。 CDCM7005 时钟缓冲器用于为 AFE5809EVM 中的 CW 混频器生成时钟以及为 ADC 时钟生成振荡器。 如 EVM 用户指南所述、使用了 CDCM7005 SPI 软件工具。 我在 TI 网站上找不到用于配置此时钟缓冲器的 GUI 工具。 有人可以帮我下载这个 GUI 吗? 此外、建议使用任何替代时钟发生器来生成 ADC 和 CW 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinutha:

    您是否尝试过使用此链接访问 CDCM7005 的 GUI。  

    您可以 在此处找到 TICSPRO-SW 软件 http://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

    下载软件后、您将在此处找到 CDCM7005 GUI:

    选择“Device"->“->“Clock Generator/Jitter Cleaner (Single Loop)“->"CDCM7005"</s>“ “

    此外、用于生成 ADC 和 CW 时钟的备选器件可以是 LMK04826/LMK04821

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TICS Pro 1.7.10.1

    你好

    我  通过此链接  http://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW 安装了上述 TICSPRO-SW 软件 。 但是未找到 CDCM7005 器件、附带了相同的屏幕截图。
    此外、 VX-7040-ECE-Kxx-0-640M000 用作  EVM 中 CDCM7005 的压控振荡器、 但现在已被禁用。  我们可以改用 VX-500-ECE-Kxx 还是您有任何其他建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinutha、我不确定 CDCM7005 编程工具的位置。 由于该器件已停产、您可以考虑使用 LKM04826 或 LMK04821 等替代器件吗? 该器件已经过我们的验证、并广泛用于我们的所有超声波 RX 客户 EVM。  
    关于这部分,你提到,我们从来没有使用过,所以,我没有信心它是否兼容.