This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX810:为 TX810 IC 选择 EVM 的指南

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TX810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1607615/tx810-guidance-on-selecting-evm-for-tx810-ic

部件号: TX810

您好 TI 社区、

我正在寻找选择最合适的指南 评估模块 (EVM) 中的示例 TX810 IC

请提供以下建议:

  • 可用的 EVM 支持 TX810

如果您提供有关 TX810 EVM 的任何建议、文档链接或个人体验、将不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何此类 EVM、因为它是一个非常旧的器件。 您能否恳请我们了解您的应用等、以便我们推荐合适的器件?