This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS117L14:ADS117L14 使用 SPI 读取数据

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS117L14, ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613285/ads117l14-ads117l14-reading-data-using-spi

部件号: ADS117L14
Thread 中讨论的其他器件: ADS127L18

是否可以 通过 SPI(例如 SDO 引脚)而不是 DOUT 读取来自 ADS117L14 的转换后的 ADC 数据?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong Le:

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    不可以、只能从 ADS117L14 上的 SPI 端口读取配置寄存器数据。  转换数据仅在 DOUT 引脚上可用。

    我们将示例代码展示了如何通过将系统处理器上的 SPI 端口配置为 3 线外设、使用标准 SPI 端口从数据端口读取数据。  此代码是为 24b、8 通道 ADS127L18 编写的、但也可针对 ADS117L14 轻松修改。

    https://www.ti.com/tool/download/ADS127L18-MSPM0-EXAMPLE-CODE

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用