This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:具有 REF5050 的 ADS127L11

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1614400/ads127l11-ads127l11-with-ref5050

器件型号: ADS127L11
主题中讨论的其他器件: REF6041

您好:

我们的客户考虑在典型应用电路中采用具有 REF5050 的 ADS127L11、而不是 REF6041。

Q1.REF5050“输出电压精度“是两倍数、但除此之外、我们是否可以预期 ADS127L11 ADC 系统能够得到数据表规格编号?
Q2.ADS127L11 AVDD1 引脚需要 3.0 Ω 去耦电阻器。
如果我们在这里使用 3.3 欧姆、哪个性能会改变?

此致、

望月    

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Mochizuki、

    问题 1:  除非使用基准缓冲器、否则 REF5050 在该配置下可能无法提供数据表性能。  当 Vref = 5V 时、无法使用 ADS127L11 内部基准缓冲器。  ADS127L11 基准缓冲器需要 0.7V 的电源余量、这需要将 AVDD1 电源设置为 5.7V、这会超过 5.5V 的最大建议工作电压。  REF5040 应提供良好的结果、因为较低的基准电压允许使用内部 REFP 缓冲器。

    问题 2:  是的、此推荐电阻可在 2 Ω 至 4 Ω 的范围内;在这种情况下、3.3 Ω 电阻非常有效。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    非常感谢您的快速重播。

    我们的客户非常了解您的建议、他们会为 ADS127L11 和 3.3 Ω 电阻器附加 REF5040。

    此致、

    望月