This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06:SBAA201A 是否适用于 ADS114S06 系列器件?

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1614512/ads114s06-does-sbaa201a-apply-to-the-ads114s06-family-of-parts

部件号: ADS114S06

SBAA201A (www.ti.com/.../sbaa201a.pdf) 未提及 ADS114S06(或类似)器件型号、因此我想知道本设计指南是否也适用于该器件。

请参阅第 3.4 节和表 3-1。

此外、第 3.4 节提到模拟滤波器必须在激活电流源后完全稳定。  但是、如果我们要进行连续转换、电流源是否曾经关闭过?  如果它始终开启、我想这个“稳定时间“仅适用于连续转换开始时、对吧?

谢谢!
- Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Argabright:

    回答您的问题:

    SBAA201A (www.ti.com/.../sbaa201a.pdf) 未提及 ADS114S06(或类似)器件型号、因此我想知道本设计指南是否也适用于此器件。

    是的、有关 RC 滤波器稳定的第 3.4 节适用于 ADS114S06(或就此问题而言的任何 ADC)、因为这种行为与 ADC 工作无关、即 RC 滤波器无论连接到什么元件或进行滤波都有一个时间常数

    此外、第 3.4 节提到模拟滤波器必须在激活电流源后完全稳定。  但是、如果我们要进行连续转换、电流源是否曾经关闭过?  如果它始终打开、我想这个“稳定时间“仅适用于连续转换开始时、对吗?

    是的、滤波器必须在启用电流源或应用任何信号后稳定。 但是、在施加信号并稳定后、您应该能够对同一信号进行连续采样、并且外部 RC 滤波器不应导致稳定问题。 当然、您的信号会略有变化、因此它不是纯直流输入、但您可以使用标准 RC 滤波器响应公式计算出会有多大的“误差“。 我使用的是“误差“、因为如果您尝试测量变化非常慢的信号、那么稳定时间应该无关紧要。 当然、阶跃输入需要更长的稳定时间

    在向提示使用之前、IDAC 不会关闭、因此只要在转换过程中启用 IDAC、外部 RC 滤波器稳定就不会出现问题。 如果要通过通道进行多路复用、并且需要将 IDAC 从一个通道切换到下一个通道(例如对于 RTD 测量)、则每次切换时、稳定时间都会适用

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们连接到单个 2 线 RTD、不计划在任何其他通道之间切换(包括不使用任何系统监控功能)。

    哦,这让我想起了另一个问题。  我们将使用比例式设置、在低侧使用偏置电阻器作为外部基准电压(设置为 1V)。  在不使用烧毁电流源的情况下、我们似乎能够检测到开路和短路传感器。  请确认:

    • RTD 短路:ADC 的读数将接近 0、或至少远远超出我们的有效温度范围。
    • RTD 开路:ADC +输入将被电流源拉高、而 ADC — 输入将被偏置电阻拉低。  但是、没有电流流过偏置电阻器、因此 ADC 没有基准电压。  为了检测这种情况、我们计划使用内置基准电压检测功能并定期检查标志。

    请确认基准电压检测是连续的、不使用 ADC、因此不会“中断“我们原本的连续转换模式。

    谢谢!

    - Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Argabright:

    是的、应该使用您描述的方法来检测完全短路和完全打开。  以下是一份有关断线检测的应用手册、如需更多信息: https://www.ti.com/lit/an/sbaa483/sbaa483.pdf?ts = 1770414901778&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    是的、ADS114S06 上的 VREF 监控器是连续的。 该监控器会在状态寄存器中设置一个位、因此您需要根据系统检测故障所需的频率读取该寄存器。 如果此时间段 大于或等于数据速率、则始终可以在输出数据前面加上 STATUS 字节、以便每当您从 ADC 读回数据时都可以读取此位的状态(因此此任务不需要单独的特定 RREG)  

    有关如何前置状态字节的更多信息、请参阅 SYS 寄存器中的 SENDSTAT 位  

    -布莱恩