This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643EVM:ADC36433EVM 修订版 G 原理图

Guru**** 2784395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1614895/adc3643evm-adc3643evm-revision-g-schematic

器件型号: ADC3643EVM

我找不到 Rev G 的原理图。在 EVM 产品页面 SBAR14a.zip 上、设计文件包是 Rev A、并且与我的电路板大不相同。 我已经看到修订版 E 和 F 的其他发布原理图、但它们似乎与修订版 A 没有太大的不同。它们都没有在修订版 G 电路板上显示 12V 输入插孔。  您能告诉我正确的文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我们已经对 EVM 进行了大量更新。

    您能给我发送一张您的 EVM 图片吗?...我会收到您匹配的设计文件

    很抱歉遇到问题。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Rob、

    电路板图片如下:

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    很抱歉混淆。 我们正在努力更新 EVM 页面上的设计文件。 以下是适用于您的电路板的正确设计文件

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../baea8842-bfbe-4096-9bcd-12f53159844e

    访问代码: 8e4uU`KQ

    此致、

    Luke Allen