This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5510:TLC5510 的 IBIS 模型

Guru**** 2810875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1614440/tlc5510-ibis-model-for-tlc5510

部件号: TLC5510

我目前正在进行使用 TLC5510IPW 的 SI 分析。 我无法在器件信息页面找到适用于此器件的宜必思型号。 是否有适用于 TLC5510 的可用 IBIS 模型或可以使用的等效器件模型?

谢谢、

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    遗憾的是、该器件没有可用的 IBIS 模型。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    您是否可以建议使用任何等效模型?

    谢谢、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    所有这些器件都有 30 多年的历史、是通过收购 Burr Brown 继承的。

    在那些日子里、IBIS 模型不是提供的。

    遗憾的是、我们没有太多的模型来支持这些器件。

    这只有 20MSPS 的时钟速度、因此您不需要太多的建模、如果您希望我们在组装前检查您的电路或布局、请发布新文章、我们很乐意提供帮助。

    此致、

    Rob