This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:将 LVDS 与 Artix-7 FPGA 系列连接

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1614632/adc3663-interfacing-lvds-to-artix-7-fpga-family

器件型号: ADC3663
主题: TSWDC155EVM 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 支持:

我们将设计连接 ADC3663 的硬件。

我以 ADC3663 和 TSWDC155EVM 作为参考。

TSWDC155EVM、LVDS 线路来自具有 VCCO25 的组。 假设使用的 IO 标准是 LVDS25。

但根据 FPGA IO 规范、对于 BLVDS25 标准 VICM、为 1.2V。

image.png

根据 ADC3663、根据 DS 的下表、VCM 为 1V

image.png

 

您能说明一下这一区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    我们不确定您的问题或疑虑。

    您是否询问这些接口是否兼容?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我看到 ADC LVDS 和 FPGA IO 标准规范的电压特性有所不同