This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3544:ADC3544 支持视频数字化

Guru**** 2977540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3544, ADC3544EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613698/adc3544-adc3544-support-for-video-digitizing

器件型号: ADC3544
主题中讨论的其他器件:、 ADC3644EVM

尊敬的 TI 团队:

我们计划在设计中使用此 ADC 器件 (ADC3544)。

请告知是否是  ADC3544 器件适用于 视频数字化 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    ADC3544 当然可以用于视频应用。

    这些应用程序已用于来自不同客户的许多不同成像应用程序。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我们计划将此 EVM 与 ADC 配合使用 (ADC3544EVM) 。

    在使用此 EVM 之前 ( ADC3544EVM )。 您能否确认此 EVM 是否与 STD VITA 57.1 FMC HPC 模块兼容。

    如果不符合 STD VITA 57.1 FMC HPC 模块要求、请建议使用具有以下要求的 ADC FMC。

    ADC FMC 要求:
    •ADC: 单/双通道

    •位分辨率:14 位/16 位

    •采样率:50 至 100 MSPS

    •应用程序:视频数字化

    •标准 FMC HPC 连接器

    我们期待您的及时回复!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    遗憾的是、这不符合 VITA 57 标准、无论是我们提供的大多数 ADC EVM 还是它们:)。

    除非您购买了明确规定此 VITA 标准的 FMC 模块。 有几家公司专注于这一点。

    如果您只是对使用 EVM 在标准 FPGA 开发套件上进行开发感兴趣、那么可以这样做、我们有许多客户这样做。

    最好查看 EVM 的原理图以及您计划使用的 FPGA 开发套件、以确保其连接。

    我建议将此 EVM 或 ADC364EVM 用于 ADC3544 的双通道。

    此致、

    Rob