This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7956:ADS7956SRHBT SDI 功能错误

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613157/ads7956-ads7956srhbt-sdi-misfunction

器件型号: ADS7956

ADS7956SRHBT 在一个新设计中、我们实施该器件的 SDI 始终在内部下拉、  

此症状是否有任何原因或根本原因?

I SDI 线路(在 MCU 和 ADC 之间)断开、然后 MCU SIDA 数据正在流动、但 ADC 侧引脚仍被下拉。  

ADS7956SRHBT 是否正常运行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、
    ADS7956SRHBT 的 SDI 引脚没有驱动能力、因此不应强拉低 SDI 引脚。
    为了调试该问题、我们建议:-
      1.检查 SDI 引脚与电路板接地之间的导通性。
      2.分享完整的电路板原理图。
      3.分享电路板上 ADS7956SRHBT 的特写图片、其中显示了该问题(图片可能清楚地说明了可能的引脚对引脚短路等)
      4.在多少板上您会发现这个问题。
    此外、请分享   此项目的最终申请、预期数量、预期加速计划?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhaya、
    预期产量很小、此应用可用于 1000 件/年的测试台设备

    无论如何、我很高兴向大家解释、这个问题已经解决。 最后是 SW
    我们分析了您推荐的所有要点、并在合适的位置进行了分析

    我觉得 MCU 内部的序列错误、而我们尽管 SDI 导致线路短路
    我为误解道歉