This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF20:DAC39RF20 FR/TRIG 接口间歇性

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613970/dac39rf20-dac39rf20-fr-trig-interface-intermittence

器件型号: DAC39RF20

我们使用 DAC39RF20、尝试启动并运行 FR 接口。 我们使用 FPGA 对 SPI 进行编程、然后移交给 FR 接口以实现快速频率变化、但无法让器件使用 FR 接口进行响应/更改频率。  

由于 FR 接口使用 TRIG 引脚、因此我们通过将 TRIG_TYPE 从 5 更改为 4 并直接驱动触发器上的位来设定频率来进行调试。 这应该会触发编程到寄存器中的频率的频率变化、但只会间歇性地出现问题(在触发状态的 1 和~4 变化之间进行随机变化以获得要移动的频率)。

我们测量了进入 TRIG 引脚的信号、它们看起来具有适当的电压电平 (1.8V)、没有明显的反弹。  

有哪些调试步骤可确定此间歇性的原因、它是否与我们无法通过 FR 接口编程有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    像往常一样、当您发布问题时、您会自己找到答案。 结果表明、0x2807 处的寄存器在数据表中被错误地标记为 FR_EN(可能应为 PFIR_FR_EN)。 设置实际 FR_EN 寄存器 (0x21) 后、器件似乎按设计工作。