This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14155QML-SP:输入电流额定值幅度/持续时间

Guru**** 2972960 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613498/adc14155qml-sp-input-current-rating-magnitudes-durations

器件型号: ADC14155QML-SP
主题: ADC14155 中讨论的其他器件

您好、

我在使用 ADC14155 的应用中、在 ADC 关闭时、它可能会接收输入信号。 根据数据表(见下文)第 7 页的脚注 2 和 5、只要输入电流为 5mA 或更低、ADC14155 似乎可以在器件本身关闭时接收到输入电压而不会损坏。  

 

www.ti.com/.../adc14155qml-sp.pdf

 

我们估算 VIN+和 VIN-的输入电流、以实现 9mA 峰值、该峰值会衰减至低于 5mA ~50ms。

在给定的输入引脚上、我们估算高侧钳位二极管的平均值为该值的一半(该二极管在输入开关周期的一半下导通)、从而使 4.5mA 平均值处于最高值。 和估算低侧钳位二极管、也可得到一半的平均值(该二极管在输入开关周期的另外一半导通)、因此也可得到最高的 4.5mA 平均值。

 

我想确认这不会损坏器件。

 

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    如果电流在 9mA 的任何时候超过数据表的绝对最大额定值、则是的、这很遗憾地会随着时间的推移导致器件损坏。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Rob!