This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:询问如何将 SYNCb 引脚连接到 FPGA

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1614188/ads54j54-inquiry-on-how-to-connect-syncb-pins-to-fpga

部件号: ADS54J54

您好:

我的客户询问如何将 ADS54J54 的 SYNCb 引脚连接到 FPGA。

如果您对此有任何推荐的连接方法或指南文档、请提供这些方法或指南文档。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    标准 LVDS 接口将工作、有关这些特定引脚、请查看数据表的第 10 页。

    此处显示了 SYNC 引脚的电压摆幅和共模要求。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的答复。

    这些 SYNC 引脚是否应该连接到 FPGA 的收发器模块? 他们想知道 FPGA 上的哪些引脚这些引脚应该连接到。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    客户是否计划使用多个设备并需要同步?

    如果是这样、最好让所有时钟都源自同一来源、即 LMX 或 LMK、而不是 FPGA。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    客户申请了有关如何将 ADS54J54 的 SYNCb 引脚连接到 FPGA 上引脚的指导。

    他询问它们是应接收来自标准差分 IO 块的 LVDS 信号、还是接收来自收发器块的 JESD 信号。

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    如数据表中所述、这是一个 LVDS 接口。

    因此、客户需要为 LVDS 配置 FPGA IO、并将该 IO 组连接到 ADC 的同步引脚。

    此致、

    Rob