This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:DAC3283 ||关于 AGND–DGND 连接和 ADC 控制信号接地的说明

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613351/dac3283-dac3283-clarification-on-agnd-dgnd-connection-and-adc-control-signal-grounding

器件型号: DAC3283

尊敬的团队:

我们目前正在开发使用德州仪器 (TI) DAC 的定制电路板设计、希望您提供有关接地相关详细实现的指导、以确保符合最佳实践和数据表意图。

在我们的设计中:

  • DAC 使用专用的  AGND 平面

  • FPGA 使用单独的接口 DGND 平面

  • DAC 数字控制信号 ( SDIO、SDENB、SCLK 和 TXENABLE ) 连接到 FPGA 以进行配置。

  • 根据 DAC 数据表、这些控制引脚显示为连接到  AGND 默认逻辑电平。

为了满足这两个要求、我们当前的方法是:

  • 正在连接 SDIO、SDENB、SCLK 和 TXENABLE 连接到 FPGA GPIO

  • 使用提供默认逻辑电平 将下拉电阻连接到 AGND

  • 短路 使用 0 欧姆电阻器的单点 AGND 和 DGND 靠近 DAC 放置

我们希望你澄清以下几点:

  1. 在默认状态下使用连接到 AGND 的下拉电阻器时、是否可以将 DAC 数字控制信号连接到 FPGA?

  2. 是 A 在 DAC 附近使用 0 Ω 电阻器的单点 AGND–DGND 连接 建议的方法、或者您是否建议替代方法(例如实心接地平面,铁氧体磁珠或不同的连接位置)?

  3. 对于在 FPGA 和 DAC 之间相对于接地基准布线这些控制信号、您是否建议采取任何特定的布局预防措施?

您的指导将帮助我们按照 TI 建议自信地最终确定接地和信号策略。

感谢您的支持。

此致、
Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Shorting 使用 0 欧姆电阻器的单点 AGND 和 DGND 、放置在靠近 DAC 的位置

    我不推荐上述指南。 如果做得不正确、这可能会在布局中的某处产生阻抗瓶颈(即强制电感)。

    如果您检查 DAC3283 EVM 的原理图和布局、您会发现我们在 PCB 中使用了单个接地平面、并将 DAC 的数字和模拟接地引脚连接到该平面。  因此、如果正确、使用单个接地平面不会产生不利影响。   

    说“如果正确完成“、就是指在模拟输入信号、时钟输入和数字输出的布局中、您需要注意接地平面返回电流以及模拟输入与电路板上其他可能正在开关的元件之间的隔离。  由于模拟输入以及时钟输入和 LVDS 输出都是差分的、因此这些信号的返回电流不应成为太大问题、希望器件的引脚排列会影响电路板的布局、从而使数字输出远离模拟输入。

    之后、请确保设计中没有其他不相关的单端信号靠近模拟输入或采样时钟、或者它们在接地平面上的返回电流也不靠近模拟输入或时钟下的接地平面基准。

    关于在一般情况下分离接地平面或不分离接地平面的问题、您可以参阅 Mark Fortunato 中说的以下内容:

    报价:

    我想补充一下接地问题。  我在进行此类高速设计(或者,实际上是高精度低速设计)的布局时、会经历以下心理练习。  除了连接接地的芯片上的一个点外、我会“切断“模拟和数字接地之间的接地平面、确保所有模拟引脚都位于模拟接地部分、并且所有数字引脚都位于数字接地部分。  然后、我进行所有布线时都不会穿过切口。  有时、这需要移动一些其他器件。  完成此操作后、我将移除切割。  切口的原因只是为了强制将所有模拟布线都留在一侧、而所有数字布线都留在一侧。  

     高速接地电流将在拉取电流的布线下方的接地平面上流动(即阻抗最小的路径,而非电阻的路径)。  这是由于布线与接地之间存在互感造成的。  低速信号将沿直线最小电阻路径返回。  在电流之间的速度下、将在两者之间分配路径。  什么是“高速“和“低速“由所用材料的几何形状和介电常数以及麦克斯韦方程决定。  

     如果正确放置元件、以便更容易将数字迹线沿一个方向布线、并将所有模拟迹线沿另一个方向布线、则电流绝不会穿过或共享接地平面的任何公共部分。  您真的不需要知道什么是高速和什么是低速才能正确实现这一点。  只需注意以下一般情况:电流将分布在电阻最小的直线路径和阻抗最小的布线下路径之间、并确保模拟信号的这些返回路径沿一个方向(在切口的一侧)流出芯片、而数字信号的返回路径从芯片沿另一个方向(在切口的另一侧)流出。  如果这样做是正确的、任何电流都不会“希望“穿过切口、因此切口没有任何作用、可以将其移除、或者更确切地说是用金属填充来连接实心接地层。

     一旦你在这个想法过程中得到良好,就没有必要躺在临时削减。  您只需放置元件并进行布线、思考电流的往返路径是什么、从而使数字电路保持模拟形式、所有这些都会自行处理。

    结束语