This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7955-Q1:更改通道错误

Guru**** 2957450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1599713/ads7955-q1-change-channel-error

器件型号: ADS7955-Q1

复位后、MUXADC 会为通道 0 传输正确的值至 6。 重置信号 (0x1840 和 0x4200) 由 CPLD 发送(示波器捕获中的橙色标记)。 但是、即使命令 0x2840 请求切换通道、通道 6 也会卡住并持续传输(示波器捕获中的红色标记)。 此错误模式是否已知、可能的原因是什么? RL_SPI_ADC.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我自己没有看到此问题、即通道卡在自动 1 模式下。 预期运行是之后选择通道 7。  

    这似乎是在只有一个器件或多个器件的情况下发生的?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:  

    到目前为止、我们只在一个部分中遇到了此错误、并且只偶尔出现。 您对我们可以做些什么有什么建议吗? 有什么建议进行分析? 非常感谢您的支持。

    此致、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    此问题发生频率的信息? 是否存在任何可能增加发生这种情况的可能性的情况?

    如果这是一个新问题、我们可能希望退回器件以进行故障分析和深入调查。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:  

    我们进行了进一步的分析,在脱焊过程中,我们发现故障不再存在。 我们假设这是脱焊过程中热输入引起的自愈过程的结果。 这种现象是否已知、尽管故障不再存在、我们能否将元件发送给 TI 进行分析?  

    此致、  

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我们未通过焊接/拆焊观察到与此解决方案类似的故障、但其他器件存在其他问题、这些问题已显示为以这种方式消失。 是的、让此单元返回并对其进行处理、以便收集 对潜在根本原因的任何见解、仍然是很有用的。

    有关故障分析流程的更多信息、请访问以下链接。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    此致、
    Joel